As vantagens em resumo

Proteção contínua.
Encapsulamentos, vedações de proteção e muito mais.
Design protegido contra manipulação.
Vida útil prolongada graças à adaptação fácil.

A segurança das máquinas significa, essencialmente, proteger funcionários de possíveis perigos. Com os componentes especiais do sistema modular MD poderá construir vedações de proteção, portas, encapsulamentos e cabines para máquinas que podem ser ampliados, conforme pretender, com elementos de superfície. Terá ainda à sua escolha grelhas metálicas, discos em policarbonato e inúmeras placas adequados para a aplicação em questão. De acordo com a diretiva sobre máquinas 2006/42/CE, os dispositivos de proteção podem ser unidos diretamente com a armação da máquina ou ser montados individualmente com estabilidade própria.

De universal a especial

De universal a especial

As armações, as vedações e as portas baseiam-se em perfis de alumínio com ranhuras. Por este motivo podem ser unidas e ampliadas, a qualquer momento, com acessórios e componentes do sistema modular MB. Em caso de necessidade, a proteção pode ser aumentada através da utilização de componentes especiais de segurança, como por exemplo as suspensões protegidas contra manipulação ou as proteções das portas. Tudo se enquadra na perfeição, para que possa solucionar todas as tarefas com o mesmo sistema modular.

Desta forma pode fixar com segurança!

De XS até XXXL

Com o sistema modular MB poderá conceber dispositivos de proteção de qualquer tamanho: Uma cobertura de proteção compacta é criada segundo os mesmos princípios do encapsulamento completo de uma linha de produção. As paredes de separação limitam o acesso a áreas perigosas e os portões integrados ou portas elevatórias regulam o acesso. Desta forma poderá organizar a proteção dos funcionários de forma exclusivamente mecânica ou através de componentes elétricos.

Desta forma pode fixar com segurança!

De XS até XXXL
De fixo a móvel

De fixo a móvel

Os dispositivos de proteção podem ser integrados diretamente na armação da máquina ou ser ligados fixamente com a mesma, como proteção próxima da máquina. Para a remodelação da área de trabalho é igualmente possível conceber paredes de separação móveis e montá-las de forma independente da máquina, sobre o pavimento do pavilhão. Uma pessoa é suficiente para montar e desmontar painéis de vedação completos. A tecnologia de união segura, os elementos de pavimento estáveis para uma estabilidade segura e a compensação sem dificuldade de diferenças de altura tornam isso possível.

Descobrir elementos de pavimento!

De seguro até particularmente seguro

Para além da função de cobrir, os sistemas de fecho oferecem também a proteção contra a abertura não autorizada de portas oscilantes ou deslizantes, em elementos de superfícies com estabilidade própria. Estes podem ser complementados com sinais óticos ou acústicos ou também ligados diretamente ao conceito de segurança eletrónico da máquina.

Para a loja

De seguro até particularmente seguro
De transparente a opaco

De transparente a opaco

Graças à vasta seleção de elementos de superfície conseguirá alcançar a mistura perfeita entre segurança e funcionalidade. As superfícies transparentes em policarbonato resistente a impactos oferecem uma visão livre de obstáculos sobre o processo de uma máquina. As superfícies pretas proporcionam escurecimento onde o mesmo é necessário para o processamento. Até mesmo na seleção da grelha metálica ou na conceção das cores adequadas ao Corporate Design, todos os desejos são realizados.

Para a loja

Podemos aconselhá-lo pessoalmente?

Consulta de projeto

Temos todo o gosto em ajudá-lo no planeamento dos seus projetos.
Personalizado e extremamente eficiente.

Configurar

Planear online de forma personalizada,
simples e a qualquer momento.

Loja online

Encomendar de forma confortável
e simples a qualquer momento!